This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2182985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, TMAG5123, TMAG5328, TMAG5124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132340/drv5032-searching-ti-solution

器件型号:DRV5032
主题中讨论的其他器件: TMAG5123TMAG5328TMAG5124

你(们)好

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

我 的客户目前正在寻找开关效应传感器。

他们希望将磁体埋在镜头模块上、以便智能设备能够检测到此镜头。

解决方案似乎 是 DRV5032、 DRV5032  仍然是主要力量吗? 或者,请帮助建议 TI 解决方案,Thx

2.  DRV5032是否有 Q 版本 ? 请帮助推荐、Thx (因为这将在将来应用于汽车)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    感谢您的联系。  DRV5032是一款受欢迎的器件、因为它具有低功耗和各种灵敏度范围。  但是、根据物理几何形状及其系统要求、有几种更新的器件可能更适合客户。  例如、TMAG5328允许它们直接使用外部设置电阻器设置阈值电平。 TMAG5124是一种双线解决方案、可通过长线在远程配置中正常工作。  TMAG5123是一款平面开关、允许客户使用 SOT-23封装检测平面磁场。  相比之下、此封装中的 DRV5032对垂直分量很敏感、但 TMAG5123将检测水平场分量。   

    您可以在此处找到我们的开关器件的完整列表、其中包括具有 Q1型号的器件:

    https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/products.html#o7=Hall-effect%20latches%20&%20switches&p1241=Omnipolar%20switch;Unipolar%20switch

    谢谢、

    Scott