TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:[错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。

Guru**** 245705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132898/iwr6843aop-error-cortex_r4_0-not-able-to-connect-to-serial-port-recheck-com-port-selected-and-or-permissions

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!
我想在雷达 IWR6843AOPEVM 上刷写基本软件。
为此、我遵循了本教程: 使用 UniFlash 刷写 EVM
要分步执行、
我有一个"标准 COM 端口":

然后、我打开 UniFlash 并选择我的雷达:



我从"C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \firmware\radarss"中选择我的映像、并且我准备就绪:



在雷达上、我遵守 了这一行文档

因此:

因为我想闪存。
在启动之前、我不会忘记按下雷达的复位按钮。
然后此窗口打开:

但该栏不会提前、10-15秒后、将出现此错误:

也无法使用演示。 连接未完成。


如果你有想法、我愿意提供帮助。


提前感谢、


Dimitri Sigg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    请注意、在您的情况下、应使用"Enhanced COM Port"、COM5进行刷写。 "标准 COM 端口"用于器件的数据输出。

    此外 、xwr6xxx_radarss_rprc.bin 不是开箱即用的二进制文件。 这是一个 RadarSS 的固件补丁、通常内置于刷写到器件上的二进制文件中。 开箱即用演示二进制文件位于  \packages/ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin

    如果您尚未完成此操作、我强烈建议您查看毫米波工业工具箱中的开箱即用演示用户指南。 本指南可在 TI Resource Explorer 上的以下位置找到:

    mmWave Sensors->Industrial Toolbox->Labs->Out of Box Demo->Out of Box Demo User Guide (毫米波传感器->工业工具箱->实验->开箱即用演示用户指南)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    非常感谢、我确实有错误的 COM 端口。

    关于.bin、我找到"\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr64xx\mmw"以获取文件"xwr64xxAOP_MMW_DEMOM.bin"、因为我的传感器是 IWR6843AOPEVM。
    再次感谢大家、很抱歉我的初学者级别。

    此致、

    Dimitri