This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:有关 I2C 规格 t (HDDAT)的问题

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1062427/tmp75-question-about-i2c-spec-t-hddat

器件型号:TMP75

您好!

我的客户正在使用 TMP75

它们的主机通过 I2C 接口与 TMP75通信。

它们使用快速模式、fSCL=100KHz 和 Tlow (SCL 时钟的低电平周期)=5us

他们正在测试台上测量 I2C 时序、并确认 t (HDDAT)为1475ns、大于数据表中指定的最大 t (HDDAT) 900ns。 但是、主机可以通过某种方式与 TMP75正确通信。

最大 t (HDDAT)规格(900ns)是否仅从 NEP 规格剪切和复制?
TMP75可以与主机通信、即使 t (HDDAT)> 900ns?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、虽然许多参数不会影响我们的器件运行、但大多数 TMP75 I2C 时序规格都基于 I2C 标准。  该规格是围绕特定频率编写的、我们的器件无法预测频率、因为它必须在宽频率范围内正常工作。   

    边沿到边沿计时是一个可能影响我们器件的规格。  必须在一个上升时钟边沿之前设置数据并使其保持稳定、否则我们可能会在时钟边沿上采样错误的值。  如果在时钟边沿下降后数据没有被保持、我们可能对之前时钟的 SDA 状态有一个损坏的解释。  我们有一个针对快速模式(400kHz)的最大频率规格、并且在快速模式下、我们不会改变我们在整个频率范围内的行为。  您将注意到高速模式的规格不同。    

    虽然器件在您的测试中可能会正常通信、但我们无法保证任何超出器件数据表规格的行为。