请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 我们需要有关传感器器件型号 TMCS1101A4BQDRQ1的一些技术详细信息。
我们想在我的一个系统中使用它、我只想确保它能与我的应用配合使用。
- 我想测量变压器一次侧的电流。 该芯片具有 X2 IN+和 X2 IN-以及一个输出。 我只需要使用每个输入中的一个。 对吧?
- 我是否需要缓冲输出或只需通过 BNC 将其直接连接到示波器即可进行测量读数?
此致、
Jonathan