This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75AIDR -接收到的带有引线框、主体标识和凹痕差异的零件。

Guru**** 2124260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1057391/tmp75-tmp75aidr---parts-received-with-lead-frame-body-marking-and-dimple-differences

器件型号:TMP75

你(们)好

与我们之前购买的产品相比、我们在下面的中寻求以下差异。 请提供建议。

-引线框结构不同
-车身标记不同
-调光不同

是否有任何官方文档或 PCN 支持此更改? 谢谢

Calvin

问题 我们收到的消息 过去购买的产品
引线框结构不同

车身标识不同。

不同的调光
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin -  

    感谢您发帖-您能否提供这些 IC 背面的图片以及这些器件发货时所用包装盒中的发货标签图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附内容:

    IC 背面

    标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin -  

    为什么您在贴纸和条码上屏蔽了批号? 我们需要知道什么是批次。 请使用其他货件的更新图片和贴纸以及其他 IC 的背面重新发布。  

    您从背面发送的图像是哪个 IC? 您从何处获取这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    器件在今年年初推出、当器件中收到器件时、批次代码和条形码已被删除。

    能够就以下发现提供建议、以及 是否经常会根据以下发现有差异?

    -引线框结构不同
    -车身标记不同
    -调光不同

    谢谢

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin -  

    我可以向您确认 IC 的两种型号都是正确的。 对引线框(如您所见)和字体进行了更改、并在引脚1 ID 区域中添加了一个凹痕。 已确定、对于器件的这些外观更改、不需要 PCN (或更改通知)。 两个器件都可以使用。 感谢您的联系和询问!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!

    在芯片一侧、我能补充一下、我们看到了看起来需要进行打磨和返工的东西。 如果是这种情况、如果是由 TI Direct 执行的、请告知我们。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔文-  

    我团队的另一位成员正在研究这一点、她将在信息传入时立即向您更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您的耐心等待。

    我们 可以确认这是设备的正常外观。 您看到的磨砂部分不是缺陷、是制造过程的结果。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、Josh

    非常感谢您帮助澄清上述观察结果!

    在 SN74LVC1G11DCKRG4上遇到类似的问题,芯片和引脚的尺寸和方向似乎不同。 请查看 以查看 IC 的两种型号是否正确且均可使用。  谢谢

       

    谢谢

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin -您需要为您要查询的第二个器件启动另一个线程、它将被路由到正确的产品线以获得支持。  

    关闭此主题。