请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1050067/lmp91000evm-evm-gui-tool
器件型号:LMP91000EVM主题中讨论的其他器件:LMP91002、 LMP91000
尊敬的先生/女士
我的客户设计了 LMP91002、但因为没有 LMP91002EVM。 我们帮助他申请了 LMP91000EVM。 下面的入门指南。 我们无法找到有关 SPIO-4的信息。
如果客户希望将 LMP91002连接到 GUI、是否有建议的方法?
开始使用
- 下载 LMP91000传感器 AFE 软件、安装、打开并检查传感器支持情况、然后订购应用特定传感器(如果需要)
- 订购 LMP91000EVM、 SPIO-4 评估模块
- 请参阅 LMP91000EVM 用户指南
- 使用 E2E 解决任何问题、使用 LMP91000作为器件型号
我们可以申请另一个 EVM、也可以要求客户订购以购买所需的 EVM。
此致、
黄上