This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:μ 找不到EVM GUI 工具。

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91002, LMP91000EVM, LMP91000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1050067/lmp91000evm-evm-gui-tool

器件型号:LMP91000EVM
主题中讨论的其他器件:LMP91002LMP91000

尊敬的先生/女士

我的客户设计了 LMP91002、但因为没有 LMP91002EVM。 我们帮助他申请了 LMP91000EVM。 下面的入门指南。 我们无法找到有关 SPIO-4的信息。
如果客户希望将 LMP91002连接到 GUI、是否有建议的方法?

开始使用

  1. 下载 LMP91000传感器 AFE 软件、安装、打开并检查传感器支持情况、然后订购应用特定传感器(如果需要)
  2. 订购 LMP91000EVM、 SPIO-4 评估模块
  3. 请参阅 LMP91000EVM 用户指南
  4. 使用 E2E  解决任何问题、使用 LMP91000作为器件型号

我们可以申请另一个 EVM、也可以要求客户订购以购买所需的 EVM。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kami -  

    感谢您的发帖- SPIO4板已停产。 现在最好的方法 是利用微控制器(如 MSP430)连接到 LMP91002器件- GUI 现在仅可用于参考-因为它包含许多传感器设置。   MSP430代码示例位于此处: https://www.ti.com/lit/zip/snac032