This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:传感器连接

Guru**** 1471795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1048310/lmp91000evm-sensor-interfacing

器件型号:LMP91000EVM
主题中讨论的其他器件:LMP91000

你(们)好,先生  

这里正在附上我的实验照片、请检查一次  

我尝试从屏幕印刷电极获取值、但无法从 LMP91000板以及 SPIO-4获取输出  

请有人帮助我。 如果使用掌上电脑的 PS 跟踪软件、则会使用设备(不是 lmp91000板)为其提供值、而是使用"差分脉冲压测量"方法  

我正在使用 LMP91000软件工具,但 我没有得到值。

我的电极是 https://www.palmsens.com/product/italsens-is-c/ 

我仍然不知道应该在 LMP91000和 SPIO-4板以及软件端 lmp91000工具上进行哪些设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、

    您很可能没有为探针正确配置 EVM。 传感器制造商的传感器具有基本设置。 但是、这些基本设置并不总是适用于可用于测量传感器的每个设计或 IC。 LMP91000是一款跨阻放大器、非常灵敏且具有低电流。 对增益和 Rload 进行小幅调整将对您的读数产生重大影响。

    大多数设计人员从 LMP91000电路板的错误设置开始。 在 GUI 软件中、查找与您使用的传感器相似或相同的传感器、并更改为这些默认值以开始。 只有当您将标准解决方案与传感器一起使用时、您才能确切知道您应该得到什么价值。 调整设置、直到您获得与您所使用的标准对应的正确电压反馈。  

    在为探针配置 GUI 后、尝试调整增益和 Rload。 这将使您获得良好的阅读效果。 您必须创建一个公式、以便从要测量的电压中获取实际值。 使用这些标准获取已知标准的已知电压、然后您将能够创建公式。 不要忘记对电压进行温度补偿、以获得更精确的测量结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢您的快速重放,我在 LMP91000软件数据库中找不到合适的传感器。

    当我向供应传感器(italsens-is-c )的供应商询问时,他说我们没有任何传感器参数,参数完全取决于电化学实验。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、

     您能否提供传感器的器件型号? 包括制造。

    您正在尝试感应什么?  

    我将看到我可以找到的内容。 当传感器制造商无法帮助您进行设置时、这种情况并不好。

    从最小值到最大值测量的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、非常感谢您在这里帮助我提供传感器类型  

    我的电极是  palmens 的 www.palmsens.com/.../  

    购买 TI 电路板 LMP91000和 SPIO-4的主要目的是测量屏幕打印电极(SPE)的电流

    我不知道应该向 SPE 施加多大的电流使用 LMP91000EVM 测量 SPE 中的电流的步骤是什么  

    我还购买了 MSP430微控制器板、但不知道如何将其与 LMP91000EVM 连接。

    SPE 的最小电流为10nA、最大电流为2mA  

    我不知道应该在 LMP91000电路板上以及 SPIO-4上使用 LMP91000软件工具进行哪些设置  

    主席先生,请帮助我从现在起,我的实验就已经开始了...

    谢谢主席先生,正在等待你的答复.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、

     当传感器规格未知时、很难设置 LMP91000。 首先、您要测量什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、

     您要查找的信息位于传感器数据表中。 请花些时间阅读完整的数据表。 这是一个电势高达+/-20uA 的3引脚传感器。 图像来自数据表。

    从 GUI 中的 SELECT A SENSOR (选择传感器)选项中的氟 E23E1设置开始。 然后根据需要调整增益和 Rload、以获得所需的结果。

    TI.com 上的文档中提供了 LMP91000EVM 的输入输出。 您拥有的 MSP430 Launchpad 也是如此。 您需要一个 ADC 输入和一个 I2C 接口。 请确保为 I2C 总线使用上拉电阻器。 阅读、阅读、阅读、为您而准备。