请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5033 主题中讨论的其他器件:DRV5032、
大家好、
对于 DRV5032、指定的 Bmax 没有限制。
但我找不到关于 DRV5033允许的最大磁通密度的任何陈述。 请告诉我限制是多少。
我们希望确保非常强的磁体不会损坏器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您提出您的问题。 DRV5033的绝对最大规格见数据表的第6节
与 DRV5032类似、该器件没有最大磁通密度输入。
谢谢、
Scott