您好!
我正在寻找适用于1M-20m 范围的超声波液位传感器和 AFE。 请告诉我 正确的器件型号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找适用于1M-20m 范围的超声波液位传感器和 AFE。 请告诉我 正确的器件型号。
您好、Aliphussain、
感谢您提供信息。 它还主要取决于您要使用的频率以及您喜欢的接口类型。 PGA460主要用于进行无线测量、并提供一个数字接口、可通过其中一种通信方法为您提供结果。 TUSS44x0器件可在无线环境中出色运行、如果您想使用高频传感器、例如用于更高分辨率的最大1MHz 传感器、TUSS4470可实现这一目标。 该接口略有不同、因为它提供超声波信号的调节模拟输出、然后您可以根据需要对其进行采样和处理。 我认为这可能是您的用例的最佳解决方案、因为您的液体在测量过程中可能会有一些碎屑。
最棒的
Isaac
您好、Aliphussain、
我不能直接回答这项质询,主要是因为距离是由很多因素决定的。 传感器驱动电压、传感器频率、测量拓扑。 这些只是影响测量范围的一些因素。
如果您尝试获得长达20m 的测量值、我的建议是查看 TUSS44x0器件。 TDC1000上的直接驱动只能产生最大5V 的传感器电压、这并不等于较大的测量范围。
我不确定您的最终应用是什么、但以下是一些可能对您有所帮助的文档:
超声波感应基础知识: https://www.ti.com/lit/an/slaa907d/slaa907d.pdf
适用于液体耦合应用的超声波感应基础知识: https://www.ti.com/lit/an/snaa220a/snaa220a.pdf
使用超声波传感监测容器液位: https://www.ti.com/lit/an/snaa270/snaa270.pdf
如何为液体耦合应用选择和安装传感器: https://www.ti.com/lit/an/snaa266a/snaa266a.pdf
用于液体识别和污染检测的超声波感应: https://www.ti.com/lit/an/snaa265/snaa265.pdf
直接驱动 BOOSTXL-TUSS4470: https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-TUSS4470
变压器驱动的 BOOSTXL-TUSS4440: https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-TUSS4440
最棒的
Isaac