请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC3021 主题中讨论的其他器件:HDC2021、 HDC1080、 HDC2080、 HDC2022
我们是否有合适的解决方案可以替代 SI7021-A20-GM。
非常感谢!
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
感谢您在传感论坛上发帖!
如果您需要与 P2P 兼容的器件、HDC2080、HDC2021、HDC2022和 HDC1080是理想的选择。 HDC2选项允许用户使用2个不同的 I2C 地址配置器件。 器件类型取决于应用、精度以及是否需要滤波器或保护盖。
如果您需要更高精度的器件、还可以查看 HDC3系列。 但是、这些器件不兼容 P2P。
此致、
Pavani Tenenti