请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT86 主题中讨论的其他器件: TMP235
团队、
除了不同的 LMT86 OPN (LMT86与 LMT86-Q1)之外,我们是否有一些适用于LMT86QDCKRQ1的 P2P 替代产品?
除了 mV/Deg C 差异外、迁移到其他 LMT8x 衍生产品(LMT84-Q1与 LMT84与 LMT85-Q1与 LMT85与 LMT86-Q1与 LMT86与 LMT88与 LMT89与 LMT87-Q1与 LMT87)需要考虑哪些因素?
与 LMT86相比、以下哪一种替代产品具有更好的交货周期/可用性?
提前感谢、
A.