This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:电容负载大于1100pF 时会发生什么情况

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018021/lmt87-q1-what-if-the-capacitive-load-greater-than-1100pf

器件型号:LMT87-Q1

您好!

在 LMT87-Q1数据表中、图10显示了电容负载(Cload)应小于或等于1100pF。
但是,如果电容负载大于1100pF (例如:0.022uF)而没有串联电阻器,会产生什么影响?
或副作用??

谢谢你

Eden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    感谢您在我们的传感论坛上发帖。

    为了实现稳定性、我们建议在驱动更大的容性负载时在 LMT87-Q1的输出端添加一个串联电阻器。 如果在没有串联电阻器的情况下驱动大于1100pF 的容性负载、则可能会看到输出不稳定。

    数据表中的表4提供了不同 容性负载的推荐电阻值。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、
    感谢您的回复。
    遗憾的是、我们的设计已经过固件、无法更改、这就是我提出影响的原因。
    我想知道输出会发生什么类型的不稳定? 纹波? 或精度?

    谢谢你

    Eden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    我们预计、由于没有串联电阻器的大容性负载 、输出端会产生纹波、这反过来会影响与温度相对应的 Vout 读数的精度。

    您可以检查电流设计上的 Vout 以查看纹波量是否可接受、但数据表中建议的串联电阻值基于测试和验证期间看到的值。

    此致、

    Jesse