This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91002:一些设计问题

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91002, CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039999/lmp91002-some-design-question

器件型号:LMP91002
主题中讨论的其他器件: CC2640

尊敬的先生/女士

我的客户参考 LMP91002EVM 设计了他的产品。 我想 问一些有关设计的问题。

输入信号规格大概为

信号:500mV

频率:频率低于30Hz

LMP91002的 VREF 引脚电压精度如何? 建议的电压是多少? 有什么影响?

2. LMP91002的引脚 C1~C2的实际应用是什么? 如何调整 C1和 C2? 是否有任何可用的参考资料?

3.客户是否需要在 LMP91002的 Vout 引脚上添加 RC 滤波器? 有什么建议吗? ADC 使用我们的 CC2640。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LMP91002使用零基准进行测量。 基准电压为 VDD 的1/2。 这会将零点设置为 VDD 的一半。 如果客户为 VDD 使用5V 电压、则基准电压为2.5V。 如果客户为 VDD 使用3.3V、则基准电压为1.65V。 该基准源自 VDD、并在比率度量模式下运行、以降低噪声并消除 VDD 中的变化。

    零点用于以零为基准测量正负。 (例如 PH)。 PH 探针将测量中性或零的 pH7。 当 ADC 在 VDD 为3.3V 时测量1.65V 电压时、PH 电平为7。 当 PH 电平上升时、它被视为酸性、Vout 将从1.65V 基准上移开。 当输出电压低于1.65V 时、PH 电平将下降。  

    主放大器是跨阻放大器。 内部 Rtia 电阻器设置放大器的增益。 也许有必要将增益调整为一个与其中一个内部电阻器不同的电平。 您可以断开内部电阻器的连接、并使用外部电阻器设置增益。 客户将外部电阻器连接到 C1和 C2以设置新增益。 使用外部增益电阻器时、请记住在软件中断开内部电阻器。 大多数情况下、内部增益设置的工作方式都很好。

    至于 RC 滤波器、一些客户采样速度不快、因此 RC 很好。 确保低通频率不会干扰采样速度、否则会干扰测量并提供慢响应。