请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7201 主题中讨论的其他器件: TIDA-00663、 TDC7200
大家好、
我的客户对 TDC7201感兴趣、并希望使用 IR 激光和光电二极管对其进行评估。 因此、他们考虑自行重建 TIDA-00663、但如何将其与 TDC7201搭配使用?
此外、VCC_Laser 需要什么电压和电流能力?
此致、
Kazuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户对 TDC7201感兴趣、并希望使用 IR 激光和光电二极管对其进行评估。 因此、他们考虑自行重建 TIDA-00663、但如何将其与 TDC7201搭配使用?
此外、VCC_Laser 需要什么电压和电流能力?
此致、
Kazuto
您好、Kazuto、
可以在此设计中实现 TDC7201。 下面是一篇 E2E 文章、介绍了 TDC7200和 TDC7201: E2E 链接之间的主要差异
我不知道该参考设计使用的确切电压、但我在以下位置添加了指定 SPL LL90_3激光二极管的数据表: 激光二极管 DS
根据数据表规格、电源电压范围约为5V 至20V、具体取决于应用所需的光输出功率。 我建议在 VCC_Laser 上进行测试、以确定传感应用中所需的设计容差。
如果您有任何其他问题、请告诉我、
此致、
Jacob