This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:LMT87QDCKRQ1泄漏电流

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1033644/lmt87-q1-lmt87qdckrq1leakage-current

器件型号:LMT87-Q1

尊敬的团队:

您能帮助检查以下的泄漏电流吗?

部件。 否

温度 (直流14V)

泄漏电流

LMT87QDCKRQ1

125C

+25C

- 40C

谢谢你。

BR、Hannah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hannah -  

    感谢您发帖。 该器件在通电时持续转换、因此没有泄漏电流可供使用。 数据表第6页的第7.6节列出了电流消耗。