This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080EVM:HDC2080EVM

Guru**** 1709640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159838/hdc2080evm-hdc2080evm

器件型号:HDC2080EVM

您好、我如何在没有 GUI 应用的情况下获取测量数据? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff -

    感谢您的发帖、欢迎使用 E2E。  

    在这里,您可以使用9600、8N1上的串行端口连接到 EVM,然后键入?

    您将获得如下菜单:  

    然后、您可以选择获取返回温度或%RH。 return 为十六进制、因此您必须转换为 C 或%RH。

    例如、我按了1三次、然后按了2三次。