主题中讨论的其他器件:LDC1001、、 LDCCOILEVM、 LDC1614、 LDC1612、 LDC1312、 LDC1000EVM
您好!
我很困惑。
我需要感应距离传感器大约20-30mm 的金属物体。
我有空间限制、因此传感器直径必须最大为15-20mm
我只需要感应金属物体的存在。 无需精度。
但我需要检查物体是否由金属制成、以避免误检。
因此、对于我而言、最好的选择是 LDC1001或 LDC1101。 因此、我可以检查 Rp 和 L
现在、我尝试使用 LDC 工具电子表格进行一些计算、但通过更改目标距离、我不会得到 Rp 或频率的更改。
只有当我使用匝数为5-7的单层传感器达到极低的阻抗、大约1uH 时、我才会得到某种结果。
我还对评估板 LDC1101EVM 和一块铁氧体板进行了一些测试、以屏蔽传感器、但这似乎不会增加感应距离。
我出了什么问题?