请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT4001 大家好、
我对 OPT4001有几个问题。
- 如何理解"具有9个二进制对数满量程光范围和一个范围内的高线性响应的半对数输出"
- 这张图片的含义是什么?
- 寄存器11的含义是什么
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Naizeng、
用半对数表示、器件的输出分为两部分、即指数和尾数。 因此、该传感器具有从312.5多路复用器到83 klux 的宽测量范围和分辨率。
您所附的图片显示、OPT4001能够准确测量来自不同来源的照度、并且能够在深色玻璃或 OLED 显示屏后进行测量(必须对该器件进行校准、以便在深色玻璃/OLED 后进行测量)
寄存器11包含器件 ID、与器件的功能无关。
谢谢、
Brent Elliott