This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:全量程噪声跟随室中的目标

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, LP87702-Q1, LMR33630, TPS7A52, TPS7A53
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/971175/awr1843-full-span-noise-follow-the-target-in-chamber

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件: LP87702-Q1LMR33630TPS7A52TPS7A53

您好!

HW:定制 AWR1843板

请参阅随附的文件。 第1页是"腔内无目标"。 第2页是腔室中的角反射器。

您可以看到、第2页中存在噪声、当我们更改反射器的位置时、这些噪声沿着角反射器发出。

我们执行多项测试并获得以下结果:

(1)此噪声症状仅在天线增益高的情况下发生。 单个 TX 增益约为20dB、3TX 增益约为24~25db
如果天线增益很小、则没有噪声。 TI AWR1843 EVM 没有这种症状、因为它只有3个贴片、天线增益不高。

(2)如果我们使用 Tx 回退来降低 Tx 功率、则噪声也会降低

我正在寻求您的建议、这些噪声的根本原因是什么?

e2e.ti.com/.../Full-span-noise-follow-the-target-in-Chamber.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我们的专家将审查您的疑虑、并尽快返回。

    希望这可以。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 TI 电路板上发现的大多数杂散都与电源相关。

    您在定制板上使用什么 PMIC?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源解决方案是 LMR33630+LP87702-Q1+TPS7A52。
    同时、我们将其更改为 TPS7A53、从而在处理室内进行更多的数据收集。

    稍后将提供更多信息。 如果您有任何想法、我们可以尝试、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 TT。