主题中讨论的其他器件: LMT01、 TIDA-010019、 ADS124S08
您好!
我想了解一下我是否可以使用一个 TMP117作为冷端传感器放置 在两个"共同连接" TC 连接器之间(位于 PCB 的中间和底部)?
这样、通用 TMP117就可以用作两个彼此相邻的 TCS (连接器)的 CJ 传感器?
您是否看到任何问题或建议此类布置的最佳实践指南?
请提供建议。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想了解一下我是否可以使用一个 TMP117作为冷端传感器放置 在两个"共同连接" TC 连接器之间(位于 PCB 的中间和底部)?
这样、通用 TMP117就可以用作两个彼此相邻的 TCS (连接器)的 CJ 传感器?
您是否看到任何问题或建议此类布置的最佳实践指南?
请提供建议。 谢谢。
尊敬的 SmartEnrg -
有关原理图、布局、使用说明和固件示例=> https://www.ti.com/tool/TIDA-010019、请参阅此参考设计
在这里、在一些示例中、TMP117与 LMT01结合使用来执行 CJC。
感谢 Josh、
我曾访问过 TIDA-010019、发现它总体上非常有用、但无法找到我的具体问题的答案、即-
我能否将一个 TMP117用作两个 TCS 相邻放置的通用 CJ 传感器(TMP117放置在-
PCB 底部的两个 TC 连接器之间)? 您在这种设计中是否看到任何问题? 谢谢。
尊敬的 SmartEnrg -
我没有看到使用单个传感器完成任何 CJC、我认为为了实现技术上正确的 CJC、您需要(至少)两个-一个"冷"(参考)传感器和一个"热"传感器。
Josh、
我的案例中也有 HOT (TC/ADS124S08)和 COLD (CJC/TMP117)。 很抱歉,让我重申/重述我的问题。
目前、我拥有的(遵循"传统"设计)如下所示(J1 =热电偶连接器)、U3是 TMP117 (CJC 传感器)
如果可以、我要做的就是问它是否可以做、具体如下(J1=热 电偶#1、 J1=热 电偶#2、U3=TMP117)-
问题是、我是否可以使用一个 TMP117读取冷端温度、将其用作两个热电偶共有的基准
连接到 J1和 J2? 当然、每次读取一组数据。 放置在 J1和 J2之间的常见 U3是否准确
TCS 或 TMP117的冷端补偿参考必须专用于每个 TC、如上所示?
您好、SmartEnrg、
对于两个冷端、应该可以使用单个参考传感器。 这归结于您愿意承受的系统设计和系统误差。 我在市场上看到的产品只有一个用于8个冷端子的参考传感器。 有一个金属板帮助将参考传感器热连接到端子。
任