This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电感式传感基础知识第2部分:电感式传感的理想目标厚度是多少?

Guru**** 2139370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1007981/faq-inductive-sensing-fundamentals-part-2-what-is-the-ideal-target-thickness-for-inductive-sensing

用于电感式感应的高导电性材料可能很昂贵、因此限制用于电感式系统中目标的材料量至关重要、但电感式感应的理想目标厚度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于目标厚度、我们必须确认、交流磁场感应的涡流在导体表面附近流动、并且幅度会随着进入导电目标的深度而降低。 此深度通常以“皮肤深度”为单位进行测量。  趋肤深度的公式如下所示。

           

    一条良好的经验法则是目标厚度应至少为2至3个趋肤深度。 采用此规则的原因是、在~3趋肤深度较厚时、目标将感应总电流的95%。

                           

    实现理想电感的另一种选择是增加传感器频率。 在高频时、趋肤深度将减小、这将导致涡流集中在导体表面。 为了实现最佳性能、可以使用厚目标或增加传感器的频率。

    在使用电感式触控按钮时、必须考虑导电目标的偏转。 目标表面在给定力下产生的偏转与材料的拉伸强度和厚度成反比。 与较厚/刚性较高的目标相比、恒定的力将在较薄/刚性较低的目标中产生更大的偏转。

    如需更多信息、请参阅以下文档:

    LDC 目标设计

    HMI 的电感式触控按钮

    适用于可穿戴设备的电感式触控按钮