This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:tmp108系列是否与 tmp75相同?

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP108, TMP75
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1007852/tmp75-is-tmp108-same-family-as-tmp75

器件型号:TMP75
主题中讨论的其他器件:TMP108

您好!

tm75和 tmp108似乎都是相同的传感器系列、因为:

1.两者都具有相同的协议。

2、两个都有相同的寄存器。

我发现一个微小的差异是配置寄存器的一些位。

是否正确地假设这两个驱动程序都来自同一个系列(我在 Linux 中看到 tmp75的驱动程序与 tmp108不同、并且不确定原因)

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    是的、这些产品在某些方面相似且兼容。 如您所述、存在一些差异。 如果您打算使用不同配置的功能、则需要不同的支持模型。  

    谢谢、