This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:TMP108设计指南

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/973838/tmp108-the-tmp108-design-guideline

器件型号:TMP108

尊敬的 TI 团队:

这是来自 LUXSHARE 的 Archie、我们有一个使用 TI 温度解决方案 TMP108的项目、数据表中没有足够的信息可供我查看、因此我有以下问题需要您的支持来清除。

据我所知、对于器件、温度传感器需要一个通风孔来检测环境温度、但数据表中没有针对器件的通风孔定义。

我们想知道 TMP108在器件中是否需要通风口、而 TMP108需要的通风口有多大?

2.是否需要在禁止区域内禁止布线区域和切割层接地?

3.关于布局的设计说明是什么?

谢谢。

Archie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie -  

    欢迎使用 E2E、感谢您发帖!

    建议取决于您尝试测量的内容。 (环境温度与 PCB 或组件温度间的关系)

    请参阅 TMP108产品页面中的此应用手册、其中回顾了各种布局以及如何根据这些场景放置传感器。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa967a/snoa967a.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的支持。

    如果我们希望测量环境温度、我们需要在器件(ID)上安装通风口、不是吗?

    谢谢。

    Archie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇-  

    这实际上取决于您的最终设计目标和限制-如果您按照以下链接中的指导从内部测量环境、则可能会做得更好: https://www.ti.com/lit/an/snoa966b/snoa966b.pdf -可能是浏览第19页、然后在文档中返回查看适合您的设计的内容。

    我还在一些用于 HVAC 的商用远程温度传感器上看到、它们在外壳中安装了一个铜(或其他金属)盘、然后将环境热量传导至外壳、再传导至温度传感器、 我认为这通常会加快响应时间、因为空气与金属相比是一种不良的导热体。