请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1100-Q1 尊敬的专家:
我们需要测量对应于正向电流(20mA~7A)的电压值和对应于反向电流的电压值(约- 30mA)以进行区分、然后判断是否关闭输出
是否可以使用 TMCS1100-Q1芯片。
此致、
William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我们需要测量对应于正向电流(20mA~7A)的电压值和对应于反向电流的电压值(约- 30mA)以进行区分、然后判断是否关闭输出
是否可以使用 TMCS1100-Q1芯片。
此致、
William