This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:使用多个发送器

Guru**** 1997545 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1161923/awr2243boost-using-multiple-transmitters

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR2243

大家好、

您能帮助我们处理客户的此类查询吗?

当我仅使用1 TX 捕获数据时、我会得到一个 bin 文件、我使用 MATLAB 读取该 bin 文件、我已附加了我在 mmWave Studio 中使用的配置。

仅对于1 TX、我可以在 MATLAB 中生成良好的分光光度计

但是、当我使用1个以上的 TX 时、我得到的分光光度计没有任何意义

我正在附加 MATLAB 代码

我想知道 TX1=C1+C2+C3 TX2=C1-C2+C3 TX3=C1+C2-C3 BPM 编码是否适用于3 TX

e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_0c65346d4722951c5c930541e36d43cf_5F00_attachments.zip

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BPM 仅适用于2个 Tx。

    以实现移相器。 您需要将180度相移用于"-"

    请按以下方式使用 Google 站点搜索查找更多信息

    网址 e2e.ti.com awr2243移相器工作室

    谢谢你

    Cesar