请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP468 您好专家、
我的客户使用 TMP458作为远程温度传感器、我们对 PCB 迹线限制有疑问。 在数据表中、仅要求 PCB 宽度为5mil 且双绞线电缆长度为8英寸。 客户最大 PCB 布线为8英寸、是否可以接受? 谢谢。
BR
CHI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我的客户使用 TMP458作为远程温度传感器、我们对 PCB 迹线限制有疑问。 在数据表中、仅要求 PCB 宽度为5mil 且双绞线电缆长度为8英寸。 客户最大 PCB 布线为8英寸、是否可以接受? 谢谢。
BR
CHI
尊敬的 Chi -
感谢您发帖-如数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp468.pdf 第34页的数据表中所述 ,最小布线宽度为5mil (图26中的注释),对于最大8英寸的布线长度,请在 PCB 上使用双绞线布线方法。 (步骤5)