请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 可能涉及的对象:
我们使用 FDC2214来测量一些动物四处走动时的电容变化。 为了实现低功耗、我们是否可以使用电容阈值(例如、特定值)来触发 INTB 函数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
FDC2214的 INTB 只能报告错误或状态寄存器的数据就绪字段。 遗憾的是、该器件没有内置阈值比较功能、因此无法将其用作唤醒功能。 您可以根据需要使用关断模式来降低 FDC2214的功耗、但这会在唤醒后增加时间、然后才能再次读取电容测量值。
此致、
Justin Beigel