This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:我们在 ARM R4F 内核上是否有浮点型 FFT 库?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, MMWAVE-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/960784/iwr1443-do-we-have-the-float-type-fft-library-on-arm-r4f-core

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

大家好、团队、

一级粗糙化客户需要在 ARM R4F 内核上实现浮点型 FFT。 而不是 HWA 16-24位 int 类型 FFT。

我们是否有用于它的库? 以及如何使用它?

谢谢。

Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Wesley

    我想看看有什么可用的、几天内就会为您提供答案。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Wesley

    IWR1443使用 MMWAVE-SDK 2.1中的库不具有此功能。 但是、有一些库可用于将数据转换为浮点类型、以便在外部处理器上进行 FFT 处理。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    客户反馈他们使用了 Hercules SDK 中的此库。 它起作用。 我没有进行验证、您能否帮助与设计团队核实是否存在任何风险?

    他们使用的库附在下面:

    谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wesley

    我将与我的团队进行讨论、然后返回给您。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Wesley

    仍在收集有关此方面的更多信息、请多留几天。

    此致、

    AG