请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMP91000EVM、 LMP91000、 ENERGIA我们能否将 LMP91000EVM 与 Arduino 完全连接? (不带连接板)
如果是、我们如何做到?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们能否将 LMP91000EVM 与 Arduino 完全连接? (不带连接板)
如果是、我们如何做到?
尊敬的6506831 -
感谢您发帖、欢迎参加 E2E 论坛!
仅通过板即可连接 Arduino 或 TI MCU LaunchPad (使用 CCS 或 Energia (在该 IDE 中或在 CCS 中)、即连接到 LMP91000的 I2C 接口、即 LMP91000的 VOUT、该接口将进入 Arduino 或 LaunchPad MCU ADC 上的 ADC 输入、 或者、您也可以通过 SPI 连接到板载 ADC16 (U2)。 请参阅第7页的原理图,网址 为:https://www.ti.com/lit/ug/snau121a/snau121a.pdf
对于代码、MSP430版本如下所示:
描述代码的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snaa138c/snaa138c.pdf
代码示例: https://www.ti.com/lit/zip/snac032
这将让您快速入门。 如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们、或者告诉我们您的项目是如何实现的。