This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:驱动程序变通办法不起作用

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/956841/lmp91000evm-driver-workaround-not-working

器件型号:LMP91000EVM

您好!

我们有一位客户下载了此帖子中的驱动程序文件:  

e2e.ti.com/.../2445045

Windows 提示该文件夹中没有该板的驱动程序

您可以帮助检查吗? 我们可以与客户共享的任何其他文件。 谢谢你。

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已签署 NSC_USB_v1.0.8.0.zip

    Roland、

     这将解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    感谢您的回答。 我们已向客户提供了该文件、但他们提到其系统未找到或无法识别该驱动程序。 我们是否有有关他们如何使用该文件的具体说明?

    此致、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗兰-  

    通常、使用 zip 文件、将其解压缩、然后在需要时导航到其所在的文件路径。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、

     zip 文件包含 INF 驱动程序。 它们不是自安装的。 您必须转到 SPIO-4板的硬件属性 并运行驱动程序的手动更新。 Josh 指出、您必须解压缩文件、然后在手动更新驱动程序时、您必须转到解压缩的 INF 文件的位置。