This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60-Q1:LM60-Q1

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/953284/lm60-q1-lm60-q1

器件型号:LM60-Q1

我们在设计中使用 LM60-Q1模拟输出温度传感器。  它用于电力转向 ECU PCB 板温度监测。

目前、我们仅在 VCC 中使用0.1uF 电容器、而在输出引脚中未提供任何电容器。 它直接连接到 MCU。 使用内部 MCU 的10位 ADC、在读取传感器输出到 Analg 数字转换时、值会波动。 它不稳定。 根据数据表的计算、输出在30度至50度之间变化(20度差异)。

我尝试在万用表和 CRO 中进行捕获、但无法捕获。 它显示为1或2度变化。  但从 ADC 输出计数值可以看出30度到50度之间的差异。 由于输出引脚中存在此问题、是否必须使用电容器...?

对于此电动助力转向 ECU 应用、建议此温度传感器正常或需要使用任何其他传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaraj、您好!

    使用 LM60-Q1不应出现任何问题、因为它能够很好地处理容性负载。 我 μF 在输出端添加一个1 μ F 电容器、并查看 ADC 读数的变化是否仍然不稳定。

    Jalen