请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000EVM 主题中讨论的其他器件:LMP91000、
您好!
Jay 是电化学传感器 AFE 的初级用户。 我将 SPIO-4/NOPB 板与 LMP91000EVM 配合使用。 当我运行 LMP91000.exe 文件时,总是会出现如下所示的错误消息。
我的机器是采用 Windows 10 (64位)的 HP Pavilion 电脑。
我执行了“启用无符号驱动程序”变通办法,但结果相同。
如何解决此问题?