主题中讨论的其他器件: FDC1004
您好!
我目前正在使用 FDC1004QEVM 评估 FDC1004液位感应。 我有一些与 FDC1004相关的问题、但在回答这些问题之前、下面是应用的一些背景知识:
我们计划使用 FDC1004来估算水文电子系统水箱内的水位。 由于它是一个水动力电子系统、pH 缓冲液和营养添加剂将定期添加到水中、以确保为系统内生长的植物提供适当的营养。
问题:
1.如果我们要在生产中使用它,是否有任何推荐的校准程序?
如何计算增益和偏移补偿值? 我们是否可以预期将相同的增益和失调电压补偿值用于生产、或者需要在校准期间计算这些值?
3.我怀疑当我们在水箱中添加 pH 缓冲液和营养添加剂时,水的属性(介电常数)会略有变化。 您是否认为电容式感应甚至适用于我们的应用? 如果不是、您是否建议使用其他更适合我们应用的 TI 感应产品?
4.我意识 到刚性柔性电路不随 FDC1004QEVM 套件一起提供。 我们是否可以通过某种方式从您那里购买或获取它以用于评估目的?
谢谢、
Jeff