主题中讨论的其他器件: TMP390
您好!
我对 LM26LV 有疑问。
我的客户想要订购 "LM26LVCISP-042/NOPB"和 "LM26LVCISP-045/NOPB"。
我选中了 LM26LV"立即订购"页面、但没有上面的器件型号。
我们可以订购它们吗?
此致、
Kaede Kudo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Josh:
感谢您的评论。
・我的客户希望 LM26LV 分别在42°C 和45°C 下预设。
・在 D/S 中描述了以下内容
-温度跳变点(tTrip)可在出厂时预设为0°C 至150°C 范围内的任何温度、增量为1°C
・我知道器件型号的末尾指示预设温度。
- LM26LVCISD-100。 跳闸点为100C。
因此、我想我可以订购以下器件型号。
- LM26LVCISD-42
- LM26LVCISD-45
・我的理解不对吗?
・这是否意味着未提供42°C 和45°C 时的 LM26LV 预设?
・是否有办法将 LM26LV 预设分别设置为42°C 和45°C?
此致、
Kaede Kudo