This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV:OVERTEMP *引脚和电源之间是否有保护二极管可防止 ESD 损坏?

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/803063/lm26lv-is-there-a-protective-diode-between-the-overtemp-pin-and-the-power-supply-to-prevent-esd-damage

器件型号:LM26LV

您好!

我的客户对 LM26LV 有疑问。

[问题]

OVERTEMP *引脚和电源之间是否有保护性二极管以防止 ESD 损坏?

配置是否与下图相同?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kaede Kudo -
    我们需要向设计人员询问这一个问题-请至少留出一天的时间给您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    过热引脚3是开漏输出、不包含等效电路图中所示的电源引脚4的保护二极管。 此外、在第6.1节"绝对最大额定值"中、OVERTEMP 引脚3不受 VDD 引脚4电压的限制。 如果存在保护二极管、则无法实现这一点。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您的明确回答。

    我理解您的意见、

    谢谢!

    此致、  

    Kaede Kudo