This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843、用于检测人体跌倒。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/839698/iwr6843-iwr6843-detecting-human-falls

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

我们使用 AWR1843BOOST 上的 IWR6843芯片制作了该板。

天线与 AWR1843BOOST 天线相同。

我想检测人类跌倒。

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFmsC4Pjv3N8OtdrcDLsEg__VLyFKFf__LATEST&search=mmWave%20industrial%20toolbox

该示例使用 ODS。

我可以使用电路板实现它吗?

如何检测 电路板上的人跌倒?

我的基本问题是:

如何将 ODS 代码移植到 ISK 代码? 尤其从点云的角度来看、会有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将于周五(9/20/19)发布新的工业工具箱。  这将有两个感兴趣的实验:

    1. 远距离人员检测
    2. 区域扫描仪

    它们都使用具有3D 数据的跟踪器。 我建议从其中一个实验开始、并使用3D 点云和跟踪器数据来开发您的跌倒检测算法。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 IWR6843 ES1.0芯片。

    该芯片无法使用远距离人员检测、区域扫描仪。

    是否有其他方法可以使用 IWR6843 ES1.0检测跌倒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请获取 Industrial Toolbox 3.6.2。  这是完全支持 ES1.0的最后一个工具箱

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个实验室使用"Industrial Toolbox 3.6.2"上的3D 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOB 演示

    管理人员计数。 请为您的器件选择合适的预构建二进制文件。