请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-Q1 主题中讨论的其他器件:TMS320F28035
尊敬的 TI 专家:
我正在评估 TDA1000-Q1和 TMS320F28035以进行液位和液体识别~
从 TIDA00322 设计概述中可以看到、"选择 TMS320F28035-Q 用于此汽车参考设计有两个主要原因:MCU 是一款符合汽车标准的器件、其精度为300ps、非常适合液位、识别和浓度应用。"
从 TMS320F28035数据表中可以看出、时钟为60MHz,如何实现300PS 的精度?