主题中讨论的其他器件: TMP235、 LMT84
尊敬的支持团队:
了解到130度超出了我们的特性范围、但客户仍想知道、如果125度的输出电压为1.205V、那么温度达到130度时、输出电压是否会更高? 如果是、是否有 估算的上升范围? 太多了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vera -
此处给出了该器件在6.25mV/C + 424mV 时的平均斜率(请参阅数据表第1页的图、以及数据表第5页的表7.5中的平均斜率)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm60.pdf
例如、在图中:
在-40C 时、图形指出 LM60的输出电压为0.174V...进行数学计算:(-40 * 6.25mV)+ 424mV = 0.174V
25C 图指出 LM60的输出电压为0.580Vout……(25 * 6.25mV)+ 424mV = 0.58025V
125c 图中指出 LM60的输出电压为1.205V……(125 * 6.25mV)+ 424mV = 1.20525V
因此、该器件在130C 时的输出电压应~1.2365V。
Vera -
该客户目前使用的是哪个 LM60封装? (LM60采用 SOT-23或 TO-92封装)
如果他们已经知道自己想要超过125C、那么是什么促使他们选择 LM60而不是 TMP235、LMT84/85/86/87等器件?
在我看来、在这里、您希望使用其额定值内的器件、而这些其他器件似乎是这样做的、并且在较低的成本点上、如果他们可能关心的其他参数也适合其中一个器件。