请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT87-Q1 你(们)好。
我正在计算 LMT87QDCKTQ1的热特性、并在数据表(第11页)中找到以下公式:
TJ = Ta + TJA。[(Vdd.is)+(Vdd - Vout).IL]
在等式 μA 的 μA 页面中、有一个示例、其中参数为:TA = 30°C、Vdd = 5V、IS = 5.4 μ V、Vout = 2231mV、IL= 2 μ V。
然后、给定示例中的结温结果为30.014°C 使用哪个结至环境热阻来实现该值?
PS.:在数据表的第6页中、Rth、j-a 的值为275°C/W (5个引脚) 和167°C/W (3个引脚)、但如果 应用于所用 示例、这两个值都与上述结果不匹配。