This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:结温

Guru**** 1471455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/579660/lmt87-q1-junction-temperature

器件型号:LMT87-Q1

你(们)好。

我正在计算 LMT87QDCKTQ1的热特性、并在数据表(第11页)中找到以下公式:

TJ = Ta + TJA。[(Vdd.is)+(Vdd - Vout).IL]

 在等式 μA 的 μA 页面中、有一个示例、其中参数为:TA = 30°C、Vdd = 5V、IS = 5.4 μ V、Vout = 2231mV、IL= 2 μ V。

然后、给定示例中的结温结果为30.014°C 使用哪个结至环境热阻来实现该值?

PS.:在数据表的第6页中、Rth、j-a 的值为275°C/W (5个引脚) 和167°C/W (3个引脚)、但如果 应用于所用 示例、这两个值都与上述结果不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 João、

    我需要对此进行调查、然后返回给您。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    好的、感谢您的回复。
    当您对此主题有任何更新时、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    您可以检查此问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joao、

    我认为这是数据表中的错误。

    Oja=275;
    VDD=5;
    is =5.4*10^-6;
    Vo=2.231;
    iL=2*10^-6;
    TA=30;
    TJ=Ta+Oja*(Vdd*is+(Vdd-Vo)*Il)

    TJ 应为30.0089摄氏度、而不是30.014摄氏度。 无论在哪种情况下、您都可以看到、自发热的影响可以忽略不计
    当您考虑器件在整个工作温度范围内的精度为2.7摄氏度时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    感谢您的回复。
    好的、我想确认一下。