请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1101 您好、支持团队、
我的客户询问以下问题、您能提供支持吗?
*数据表具有 输出电压偏移误差 VOE 的技术规格,每个单元在上电时都显示固定的 VOE? 例如、如果 VOE 显示+0.8mV 并切换电源、VOE 是否在下次上电时显示相同的值+0.8mV。 或者、VOE 每次上电时都会变化、例如+0.8mV、-0.7mV、+1mV? 他们希望在工厂校准 VOE 误差。
* VOE 人口分布数据
数据表是否具有 输入失调电流生产 分配数据、这是否可以重复使用 VOE 分配数据? 请告知如何转换为 VOE。
谢谢、
Koji Ikeda