This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:应用查询

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1161336/fdc1004evm-application-inquiry

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

我使用 FDC1004EVM 板从3个电容式传感器进行测量。 然而、电路板似乎在通道间切换(即传感器1信号现在出现在传感器3通道上、等等) 尽管我的所有3条传感器电缆均采用屏蔽和双绞线方式、但这种情况也一再发生。 它们连接到屏蔽1、并设置为启用了 CAPDAC 的3个传感器的单端测量。有人可以帮助我解决此问题或告诉我发生这种情况的原因?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    是否可以获取通道间数据切换的屏幕截图并共享 用于此操作的寄存器设置? 我主要关心的是查看测量配置寄存器和 FDC 配置寄存 器(0x08至0x0C)、但如果可能、查看所有寄存器可能会有所帮助。  

    此外、当您说电缆是屏蔽的并且采用双绞线时、它们是否彼此相邻? 是屏蔽线还是 CHX 和 SHLD1连接的双绞线?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin。

    请参阅以下我的客户回复:

    屏蔽双绞线仅在与屏蔽1导线的接触点彼此相邻、如下图所示。 我已附上寄存器的屏幕截图。 通道数据的切换仅在照射行程之间发生,因为在中,数据不会在测量的中间切换。 随后的测量将在通道之间交换振幅。

    e2e.ti.com/.../Attachment.zip

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    对于所有测量配置、寄存器屏幕截图具有相同的值。 您能否确认它们使用3种不同的测量配置、以及这些配置是什么?  

    此外、对于数据切换的两次测量、是否可以获得给定通道的传感器波形?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请参阅下面我的客户回复。

    我的印象是、我可以使用配置选项卡配置电路板和测量设置。 我的当前设置位于随附的照片中。 我还附加了两个图来显示数据切换的示例。 我正在读取3个通道中的数据。 您可以看到红色和黄色开关振幅。 每个信号都来自电容式传感器。
    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    是的、可以从配置选项卡配置电路板。 有时需要手动更新"Register"选项卡以反映这一点、或者需要设置寄存器读取率。 不过、您发送的最后一个屏幕截图是有关配置的足够信息。  

    这种情况的表现 就好像测量配置通道在开始下一次测量之前切换一样。  客户如何开始和停止 不同的测量组?  

    此致、  

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    通常、我的客户在每次测量之间拔下电路板并关闭 GUI。  

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    是否每次重新为电路板供电时都重新配置器件? 器件断电后、器件寄存器设置不会持久。

    如果他们每次都正确重新配置、您是否可以让客户在示波器上查看传感器波形? 我们需要检查给定传感器的电源周期之间的波形是否一致。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    很抱歉、我的客户刚刚休假回来:请查看他们的以下回复:

    我对示波器有疑问。 我是否应该使用具有方波输入的函数发生器来仅查看传感器的基线电容? 还是在连接到函数发生器和示波器时对电容式传感器施加压力?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    应在器件连接到传感器时连接示波器。 我们希望看到 FDC1004使用电容式传感器生成的波形。  

    此致、  
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果电路板是 I2C 总线、如何将其输出连接到示波器?

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    您无需连接到 I2C 总线。 要测量传感器波形、只需将示波器连接到 EVM 上的 CINx 引脚、如下所示:

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请参阅我的客户的回复:

    我记录了每个传感器端口的示波器测量值、如您所述。 我随附了一份文档,其中包含每个信号的照片和视频片段。 传感器1有一个波动很大的奇怪波形、因此我附上了我可以捕获的3个波形的3张照片。

    e2e.ti.com/.../osci_5F00_reading.zip

    此致、


    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    感谢您提供信息。 我仍在研究这一点、并将在明天一天结束前为您提供更多信息。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    Sensor1波形上的静态图像看起来不错、但我不确定是什么导致 视频共享中的波动信号。 作为参考、下面是一个波形应该是什么样的示例:  

    在振荡开始之前有一个启动方波、器件开始对传感器进行采样。 波形的启动部分可在  附件中的示波器捕获中轻松看到、但并非所有波形都清晰显示了采样部分。 如果您无法在示波器上获得稳定的波形、请尝试隔离传感器、以便一次只有一个传感器处于活动状态。  

    如果您能够清楚地看到波形的采样部分、最好在通道之间的数据切换前后比较给定传感器上的波形以检查一致性。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果是这种情况、这是否意味着传感器波形2和3不正确?  
    另一个问题是、通道切换并不是每次都发生、也不知道何时发生、因此我不确定如何查看这些波形。
    此致、
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    共享的波形有噪声、很难判断它们是否正确。  如果您能够在不对 EVM 进行下电上电的情况下查看数据、则可以在注意到数据开关后捕获通道开关波形。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请参阅我的客户的回复:

    我能够获得更好的信号、而传感器1没有如此大的波动。 然而、传感器2和3始终显示方波振幅的怪异变化。 我已附上屏幕截图。

    传感器1:

    传感器2.

    传感器3.

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    Justin 和我们的另一位 FDC 专家今天和下周一起外出。  在此期间、我将研究您的回答;但是、我可能需要一些时间来了解您的问题并确定可能的解决方案。  将在周一之前(如果不是今天晚些时候)提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉、我们的 FDC 专家仍然不在办公室、Patrick 的陪产假比他预期的要早。 由于存在这些波形、它们的噪声明显低于先前视频中所示的噪声、并且具有明显不同的启动波形。

    测量期间、振幅是否开始缓慢变化? 或者振幅是否突然变化?

    如果漂移看起来是突然的、则它们可以对振幅变化进行计时、以查看 这是否正常。 当在多个通道上同时启用连续采样时、客户应根据其配置的采样率看到振幅保持高电平。 例如、如果它们对3个通道进行采样并使用400个采样/秒的采样率、则应看到通道1的高振幅为2.5ms、并在5ms 内保持较低的振幅、因为在此期间它们将对其他两个通道进行采样。

    根据为传感器2和3提供的波形、似乎振幅应该很好、但如果客户可以更改其时间刻度、则他们可以确认在传感器采样其他通道时、他们只是看到了低振幅。 我在下面附上了一个屏幕截图、这是探测通道1、同时对通道2和3进行采样。 每个时间的不同部分为2.5ms。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    很好的一天,很抱歉这个更新太晚了,我的客户在过去的几周里因为她所处理的个人事务而休假。 她给我的最新答复是:

    我对最后一个信息有一个澄清问题。 您说的是、当对其他通道进行采样时、录制通道显示幅值变化是正常的吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    是的、这是正常行为。 当当前未驱动用于测量的通道时、它们是悬空的、并且会受到当前活动通道的影响。 您共享的波形对于该器件而言都是正常的。  

    此致、  

    Justin Beigel