请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP126-Q1 主题中讨论的其他器件:TMP126
您好!
请与我们分享器件型号为 PTMP126EDCKTQ1的温度传感器 IBIS 模型、从而提供帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alwin -
感谢您发帖、欢迎使用 E2E!
我们目前没有用于 TMP126的 IBIS 模型、我已经问设计团队是否以及何时可能有一个 IBIS 模型、 以及 LM70 IBIS 模型是否可以很好地替代您使用的 IBIS 模型。