请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP117 您好!
首先、我知道 TMP007已经过时了、但我们仍在使用它、我很乐意提供一些建议。
我们有来自 TMP007的噪声、该噪声在至少100Mhz 的频率范围内跳跃300kHz (未进一步检查)
我做了一个贴片、切断电路板并使用一个电阻器将 DGND 和 AGND 分开、我可以清楚地看到、dgnd 是我的噪声源。
下面的 PIC 显示了示波器和频谱图像:
我现在正在进行新的布局、在 DGND 和 AGND 中、铁氧体磁珠使用1千欧@100Mhz 和0.8 Ω@DC 进行隔离
这似乎解决了噪音问题、但我的问题是:
我没有看到对 DGND 信号的特别注意、在所有应用手册和布局指南中、我看到这些指令始终直接连接到 AGND。
这是有原因的吗? FB 的分离是否会因某种原因而破坏器件的运行或精度?
谢谢、
Roy Barak
ClearCut Medical