请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP112 主题中讨论的其他器件:TMP102、
大家好、
如果使用相同的 i2c 总线、我们能否区分温度传感器的 ID? 由于无法修改原理图、并且 TMP102和 TMP112同时共享同一个项目。
ADDO 始终连接高电平。 地址始终为 xx49h。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tommy -
感谢您发帖。 这两个器件都没有唯一的 ID 寄存器。 不过、这篇文章有点令人困惑、就像两个器件具有相同的 I2C 地址一样、您将无法正确使用它们。 如果总线上有两个、这里的正确方法是使其每个都具有唯一的 I2C 地址。 例如、一个器件将 ADD0连接到 GND (并使用7位 I2C 地址0x48)、另一个器件连接到 V+、SDA 或 SCL (分别用于7位地址0x49、0x4A 或0x4B)