This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:恒定电压

Guru**** 1471725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171063/lmp91000evm-constant-voltage-in-we-re

器件型号:LMP91000EVM

大家好、

客户询问如何在3电极测量模式下在 We 和 RE 引脚之间设置特定电压(0.1V)。  

我查看了数据表第 7.3.1.6.1节、似乎可以通过在引脚 C1和 C2之间添加一个电阻器来实现。 该主题 还提到向我们添加电阻器。 我检查了 EVM 板的原理图、由于未组装 R12、C2和 R3、这两个选项看起来都是可行的。

但如何计算这些值呢? 或者、这甚至是根据客户要求设置特定电压的正确方法吗?

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

     我不确定我是否了解客户尝试做什么。  

    一些评论、这是我的帮助。 第一个放大器用于偏置探头并为  探头设置零。 在内部、客户可以设置和更改用作测量参考的探头偏置和零点。 第二个放大器是跨阻放大器(TIA)。 Rload 实际上是用于根据流经探针的电流测量压降的分流电阻器。 TIA 的内部增益设置在 C1和 C2之间。 可以使用外部电阻器来调节 TIA 的增益。  

    他们希望在哪里看到该电压、为什么? 偏置可能是他们想要的、并且可以在器件中进行编程。