This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMAG5328:如何支持使用电阻器可调开关(TMAG5328)和 PCB 封装相同的通用开关?

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5328, TMAG5231, DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1169707/faq-tmag5328-how-to-support-using-a-resistor-adjustable-switch-tmag5328-and-a-generic-switch-with-the-same-pcb-footprint

器件型号:TMAG5328

如何支持使用电阻器可调开关(TMAG5328)和 PCB 封装相同的通用开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TMAG5328 是一款非常独特的霍尔效应开关、其阈值或 BOP 在出厂时未设置、但可通过使用外部电阻器选择所需的值在应用中动态设置。 阈值与该电阻器的值成正比、允许用户将阈值设置为2mT 至15mT 范围内的任意值。 有关如何在此器 件上设置可变阈值的更多信息、请参阅我们的应用手册《使用 TMAG5328实现可编程性和诊断》。

    平台类型的开发可以具有多个板、其中每个板需要不同的阈值。 TMAG5328 可用于所有电路板、每个电路板上可使用不同的电阻器、以便设置阈值以满足每个特定的机械要求。

    在某些系统中、不使用此特定器件而使用通用霍尔效应开关可能更容易或更具成本效益。 TMAG5328可灵活地替换为通用开关、同时保持相同的焊盘布局。 但是、在其他情况 下、最好在所有电路板中使用 TMAG5328、这样就可以使用单个器件、从而使 AVL (批准的供应商列表)更易于管理。

    在以下示例 中、TMAG5328和 TMAG5231或 DRV5032等标准开关均使用相同的焊盘布局。 对于标准开关、可以移除电阻器、因为阈值已经预定义。  

    两种封装建议的焊盘图案不同。 我们建议使用以下可用于 DBV 和 DBV 封装的统一焊盘图案。 这种统一焊盘图案基本上使用了焊盘扩展0.4mm 的 DBV 图案。  

    此致

    Aymeric