请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMP61您好!
您能否向我介绍一下热敏电阻 IC 与经典热敏电阻的对比情况? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Clay、
以下应用手册将标准 NTC 热敏电阻与 TMP61硅热敏电阻进行了比较。
其中一个主要优势是硅基热敏电阻的线性度、它允许使用多项式回归而不是查找表。 由于它是线性的、因此还允许单点偏移校准、其中典型 NTC 需要多个校准点以确保整个温度范围内的精度。