This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:VCC 3.3V 和 Vcc 最小3.0V 运行、A4版本(400mV/A)、为什么未指定

Guru**** 2188665 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1164458/tmcs1100-vcc-3-3v-and-vcc-min-3-0-v-operation-with-a4-version-400mv-a-why-not-specified

器件型号:TMCS1100

您好!

在数据表和产品文件夹中、它表示 TMCS1100和 TMCS1001适用于5V 和3.3V、最小规格为3.0V Vcc。  尽管在产品说明书中查找表、但存在一个问题、即对于增益为400mV/A 的 A4版本 、这似乎不支持3.3V 运算放大器、因为它的"--"

您能解释一下器件是否仍能在低至3.0V 的电压下工作吗?

如果是、是否有任何无法再满足的规格?

如果没有,最小 Vcc 是什么,A4版本将起作用,门控项目是什么?

非常感谢、Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertram、

    感谢您使用 E2E。

    数据表是正确的、A4型号无法在数据表中为其他型号指定的低电源幅度下使用。 能够提供给 A4的最小电源是数据表中给出的4.5V。 如 上一个论坛博文所示、这种差异的原因是 A4变体的内部信号链需要更大的前台才能正确传播400mV/A 信号。 因此、不建议在电源上运行低于4.5V 的数据表限值、因为它很可能会由于内部放大器饱和而导致非线性运行。